990-6287B-012

Passage d'un système parallèle du mode bypass de maintenance au mode normal

  1. Vérifiez ce qui suit :
    1. L'ensemble des interrupteurs de l'ASI (interrupteurs d'entrée de l'unité UIB, interrupteurs d'entrée du commutateur statique SSIB et interrupteurs de sortie de l'unité UOB) et l'interrupteur d'isolation du système SIB sont ouverts (position OFF).
    2. Les disjoncteurs batterie BB sont ouverts (position OFF).
  2. Fermez (position ON) l'interrupteur d'isolation du système SIB ainsi que les interrupteurs de sortie de l'unité UOB de toutes les ASI.
  3. Fermez (position ON) les interrupteurs d'entrée du commutateur statique SSIB de toutes les ASI.

    Attendez environ 60 secondes jusqu'à ce que la LED jaune du bypass s'allume.

  4. Ouvrez (position OFF) l'interrupteur du bypass de maintenance MBB.
  5. Fermez (position ON) les interrupteurs d'entrée de l'unité UIB de toutes les ASI.

    Lorsque la LED verte de l'onduleur est allumée de manière continue, le système parallèle passe automatiquement du mode bypass statique au mode normal.

    NOTE: Si le démarrage automatique est désactivé, l'onduleur et le bypass ne redémarreront pas automatiquement. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Gestion > Marche/Arrêt Onduleur > Act. un seul ondul..
  6. Fermez (position ON) les disjoncteurs batterie de toutes les ASI.

    Les LED s'affichent comme suit dans les interfaces utilisateur :

    Le système parallèle est désormais en mode normal.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.