990-6287B-017

Trasferimento di un sistema in parallelo da modalità in bypass di manutenzione a modalità normale

  1. Verificare che:
    1. Tutti gli interruttori dell'UPS, ovvero interruttori di ingresso unità (UIB), interruttori ingresso commutatore statico (SSIB) e interruttore di uscita unità (UOB), e il sezionatore di isolamento sistema SIB si trovino in posizione di spegnimento (aperti).
    2. Gli interruttori delle batterie BB si trovino in posizione di spegnimento (aperti).
  2. Portare il sezionatore di isolamento sistema (SIB) e gli interruttori di uscita unità (UOB) di tutti gli UPS in posizione di accensione (chiusi).
  3. Portare gli interruttori ingresso commutatore statico (SSIB) di tutti gli UPS in posizione di accensione (chiusi).

    Attendere circa 60 secondi fino a quando il LED di bypass diventa giallo fisso.

  4. Portare il sezionatore bypass di manutenzione (MBB) in posizione di spegnimento (aperto).
  5. Portare gli interruttori di ingresso unità (UIB) di tutti gli UPS in posizione di accensione (chiusi).

    Quando il LED dell'inverter diventa di colore verde fisso, il sistema in parallelo effettua automaticamente il trasferimento dalla modalità bypass statico a quella normale.

    NOTA: Se l'avvio automatico è disabilitato, inverter e bypass non vengono riavviati automaticamente. Nella schermata principale del display, selezionare Controllo > Inverter ON/OFF > Accendi INV singolo.
  6. Portare gli interruttori delle batterie di tutti gli UPS in posizione di accensione (chiuso).

    I LED sulle interfacce utente sono visualizzati come mostrato di seguito:

    Il sistema in parallelo si trova ora in modalità normale.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.