990-6287B-024

Transfira um sistema paralelo do modo de bypass de manutenção para o modo normal

  1. Verifique se:
    1. todos os disjuntores de nobreak (disjuntor de entrada da unidade UIB, disjuntor de entrada da chave estática SSIB e disjuntor de saída de unidade UOB) e o disjuntor de isolamento do sistema SIB estão na posição DESLIGADO (aberto).
    2. Os disjuntores da bateria BB estão na posição DESLIGADO (aberta)
  2. Coloque o disjuntor de isolamento do sistema (SIB) e os disjuntores de saída da unidade de todos os nobreaks na posição LIGADO (fechada).
  3. Coloque o disjuntor de entrada da chave estática (SSIB) de todos os nobreaks na posição LIGADO (fechado).

    Aguarde cerca de 60 segundos até que o LED de bypass fique amarelo.

  4. Coloque o disjuntor de bypass de manutenção (MBB) na posição DESLIGADO (aberto).
  5. Coloque o disjuntor de entrada da unidade (UIB) de todos os nobreaks na posição LIGADO (fechado).

    Quando o LED do inversor fica verde estável, o sistema paralelo se transfere automaticamente do bypass estático para o modo normal.

    NOTA: Se o início automático estiver desativado, o inversor e o bypass não serão reiniciados automaticamente. Na tela inicial do display, selecione Controle > Inversor lig./deslig. > Ligar INV único.
  6. Coloque os disjuntores da bateria de todos os nobreaks na posição LIGADO (fechada).

    Os LEDs das interfaces de usuário mostram o seguinte:

    Agora, o sistema paralelo está no modo normal.

Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.