990-6287B-024

Definir as configurações da bateria

  1. Na tela inicial do display, selecione Configurações > Config. avançadas > Config da bateria e defina as seguintes configurações:
    1. Blocos de bat por string: Defina o número de blocos de baterias em uma sequência de bateria.
    2. Capacidade bloco de bat (Ah): Defina a capacidade nominal do bloco de bateria.
    3. Recarga periódica (M): Defina o intervalo em meses para mudar de carga de flutuação para aumentar a recarga.
  2. Toque na seta para baixo e complete as seguintes configurações:
    1. Corrente máxima de carga: Escolha um valor entre 0,05 e 0,2 C.
    2. Tensão de flutuação (V): Escolha um valor entre 2,20 e 2,29.
    3. Tensão de equalização (V): Defina o limite superior para a tensão de recarga de uma célula de bateria. Escolha um valor entre 2,30 e 2,40.
    4. Duração da recarga (min.): Defina a duração da Recarga. Selecione um valor entre 0 e 999 minutos.
  3. Toque na seta para baixo e complete as seguintes configurações:
    1. Comp. de temp. da Carga de flut: Escolha um valor entre 0,000 e 0,007 V/°C por célula.
    2. Seq. no banco de baterias 1: Selecione o número de sequências de baterias no banco de baterias 1 (de 1 a 12 sequências de bateria).
    3. Seq. no banco de baterias 2: Selecione o número de sequências de baterias no banco de baterias 2 (de 1 a 12 sequências de bateria).
    4. Seq. no banco de baterias 3: Selecione o número de sequências de baterias no banco de baterias 3 (de 1 a 12 sequências de bateria).
  4. Toque em Salvar configurações.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.