990-6287B-012

Configuration des paramètres de la batterie

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres de la batterie et configurez les paramètres suivants.
    1. Blocs batterie par chaîne : configurez le nombre de blocs de batterie dans une chaîne batterie.
    2. Capacité du bloc batterie (Ah) : Réglez la capacité nominale du bloc batterie.
    3. Ampl. charge périod. (M) : Réglez l'intervalle en mois pour passer d'une charge flottante à une charge rapide.
  2. Appuyez sur la flèche vers le bas et effectuez les réglages suivants :
    1. Courant de charge maximal : Choisissez une valeur entre 0,05 et 0,2 C.
    2. Tension flottante (V) : Choisissez une valeur entre 2,20 et 2,29.
    3. Amplification de tension (V) : Définissez la limite supérieure de la tension de charge rapide d'un élément de batterie. Choisissez une valeur entre 2,30 et 2,40.
    4. Durée de charge rapide (minutes) : Définissez la durée de la charge rapide. Choisissez une valeur entre 0 et 999 minutes.
  3. Appuyez sur la flèche vers le bas et effectuez les réglages suivants :
    1. Comp. temp. charge flott. : Choisissez une valeur entre 0,000 et 0,007 V/°C par cellule.
    2. Chaînes dans bloc batt. 1 : Sélectionnez le nombre de chaînes batteries dans le bloc batterie 1 (1 à 12 chaînes batteries).
    3. Chaînes dans bloc batt. 2 : Sélectionnez le nombre de chaînes batteries dans le bloc batterie 2 (1 à 12 chaînes batteries).
    4. Chaînes dans bloc batt. 3 : Sélectionnez le nombre de chaînes batteries dans le bloc batterie 3 (1 à 12 chaînes batteries).
  4. Appuyez sur Enregistrer les paramètres.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.