990-6287B-024

Inicializar e adicionar um nobreak a um sistema paralelo em operação

Use este procedimento para inicializar um nobreak e adicioná-lo a um sistema paralelo em operação.

IMPORTANTE: Antes de um nobreak poder ser adicionado a um sistema paralelo, o sistema paralelo deve ser configurado pela Schneider Electric.

  1. No novo nobreak, verifique se:
    1. todos os disjuntores de nobreak (disjuntor de entrada da unidade UIB, disjuntor de entrada da chave estática SSIB e disjuntor de saída de unidade UOB) estão na posição DESLIGADO (aberto).
    2. Os disjuntores da bateria BB estão na posição OFF (aberta).
  2. Coloque o disjuntor de entrada da unidade (UIB) do nobreak na posição ON (fechada). Verifique se o status do PFC está normal. Em seguida, coloque o disjuntor de entrada da chave estática (SSIB) do nobreak na posição ON (fechada), verifique se o LED de bypass está apagado e coloque o disjuntor de saída da unidade (UOB) do nobreak na posição ON (fechada).

    Quando o LED do inversor fica verde estável, o nobreak se juntou ao sistema paralelo em execução.

    Os LEDs da interface do usuário mostram o seguinte:

    NOTA: Se o início automático estiver desativado, o inversor e o bypass não serão reiniciados automaticamente. Na tela inicial do display, selecione Controle > Inversor lig./deslig. > Ligar INV único.
  3. Coloque o(s) disjuntor(es) de bateria BB do nobreak na posição LIGADO (fechado).
  4. Verifique o compartilhamento de carga correto entre as unidades de nobreak paralelo.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.