990-6287B-024

LEDs de status

LED Estado Descrição
ALARM Vermelho estável ou piscando Alarme crítico
Amarelo estável ou piscando Aviso de alarme
Desligado Nenhuma condição de alarme
BYPASS Amarelo estável A carga é alimentada pela fonte de bypass
Vermelho piscando Há uma condição de alarme na fonte de bypass
Desligado A carga não é alimentada pela fonte de bypass
BATTERY Amarelo estável A carga é alimentada pela fonte da bateria
Vermelho piscando A fonte da bateria está indisponível
Desligado A carga não é alimentada pela fonte de bateria
INVERTER Verde estável Inversor ligado
Desligado Inversor desligado
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.