990-6287B-024

Transfira um nobreak singelo do modo de bypass de manutenção para o modo normal

  1. Certifique-se de que todos os disjuntores, exceto o Disjuntor de bypass de manutenção MBB, estão na posição OFF (aberta).
  2. Coloque o disjuntor de entrada da chave estática (SSIB) na posição ON (fechada).

    O visor é ligado e a tela inicial é exibida.

  3. Coloque o disjuntor de saída de unidade (UOB) na posição ON (fechada).

    O nobreak se inicializa no modo bypass estático. Aguarde cerca de 60 segundos até que o LED de bypass fique amarelo.

  4. Coloque o disjuntor de entrada da unidade (UIB) na posição ON (fechada).

    O retificador entra em operação.

  5. Coloque o(s) disjuntor(es) da bateria BB na posição ON (fechada).
  6. Coloque o disjuntor de bypass de manutenção (MBB) na posição DESLIGADO (aberto).

    O nobreak é transferido automaticamente para o modo normal.

    NOTA: Se o início automático estiver desativado, o inversor e o bypass não serão reiniciados automaticamente. Na tela inicial do display, selecione Controle > Inversor lig./deslig. > Ligar INV único.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.