990-6287B-024

Transfira um sistema paralelo do modo normal para o modo de bypass de manutenção

  1. Na tela inicial do display, selecione Controle > Inversor lig./deslig. > Desligar INV par..

    Todos os nobreaks mudam para o modo de bypass estático.

  2. Coloque o disjuntor de bypass de manutenção (MBB) na posição LIGADO (fechado).

    Agora, a carga é fornecida através do disjuntor do bypass de manutenção (MBB).

  3. Coloque os disjuntores da bateria BB de todos os nobreaks na posição DESLIGADO (aberto).
  4. Coloque os disjuntores de entrada da unidade (UIB) e os disjuntores de entrada da chave estática (SSIB) do nobreak na posição DESLIGADO (aberto).
  5. Coloque os disjuntores de isolamento do sistema (UOB) de todos os nobreaks e o disjuntor de isolamento do sistema (SIB) na posição DESLIGADO (aberto).
DANGER
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
  • Aguarde pelo menos cinco minutos antes de remover a tampa do nobreak depois de o visor ter sido desligado para permitir que os capacitadores sejam completamente descarregados.
  • Sempre meça para tensões perigosas em todos os terminais antes de trabalhar no nobreak.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.