990-6287B-012

LED d'état

LED État Description
ALARM Rouge fixe ou clignotant Alarme critique
Jaune fixe ou clignotant Alarme d'avertissement
ARRÊT Pas de condition d'alarme
BYPASS Jaune fixe La charge est alimentée par la source de bypass
Jaune clignotant Il y a une condition d'alarme sur la source de bypass
ARRÊT La charge n'est pas alimentée par la source de bypass
BATTERY Jaune fixe La charge est alimentée par la source de batterie
Jaune clignotant La source de batterie n'est pas disponible
ARRÊT La charge n'est pas alimentée par la source de batterie
INVERTER Vert fixe Onduleur activé
ARRÊT Onduleur éteint
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.