990-91460B-011

Asennus: Easy UPS 3L alaläpivientiaukolla varustetun kaapin kanssa

HUOMAUTUS: Kaikki virtakaapelit ja signaalikaapelit voidaan viedä alaläpivientiaukolla varustetun kaapin läpi ja yhdistää UPS-laitteessa.
  1. Asenna alaläpivientiaukolla varustettu kaappi Easy UPS 3L -laitteen kanssa.
  2. Kytke virtakaapelit ja signaalikaapelit UPS-asennusoppaan ohjeiden mukaisesti ja saata UPS-asennus loppuun.
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.