990-91460B-005

Installationsverfahren für Easy UPS 3L mit Schrank mit Kabeleingang unten

HINWEIS: Alle Leistungs- und Signalkabel können durch den Schrank mit Kabeleingang unten geführt und in der USV angeschlossen werden.
  1. Installation des Schranks mit Kabeleingang unten mit der Easy UPS 3L.
  2. Schließen Sie die Leistungs- und die Signalkabel an und schließen Sie den Rest der USV-Installation ab wie im Installationshandbuch der USV beschrieben.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.