990-91460C-018

ボトムエントリーキャビネット付きEasy UPS 3Lの設置手順

注記: すべての電源ケーブルと信号ケーブルは、ボトムエントリーキャビネットを経由してUPS内に接続することができます。
  1. 下部入線キャビネットのEasy UPS 3Lへの取り付け
  2. UPSの設置マニュアルに従って、電源ケーブルと信号ケーブルを接続し、UPSの設置を完了します。
設置済みのボトムエントリーキャビネットの移動と撤去については、ボトムエントリーキャビネットの撤去または新しい場所への移動を参照してください。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.