990-91460C-004

Installationsprocedure for Easy UPS 3L med skabet til kabelføring nedefra

BEMÆRK: Alle strømkabler og signalkabler kan føres gennem skabet til kabelføring nedefra og tilsluttes i UPS'en.
  1. Monter skabet til kabelføring nedefra med Easy UPS 3L'en.
  2. Følg UPS'ens monteringsmanual for at forbinde strømkablerne og signalkablerne og for at afslutte resten af UPS-installationen.
Se afsnittet Tag skabet til kabelføring nedefra ud af drift eller flyt det til en ny placering, hvis du skal flytte skabet til kabelføring nedefra eller tage det ud af drift, efter at installationen er fuldført.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.