信号连接
辅助开关信号
注: 这些信号线均为 non-Class 2/non-SELV 线缆。
注: 要使用 Class 2/SELV 信号线,可将维修旁路断路器
MBB 连接到 J2。
反向馈电信号
注: 这些信号线均为 non-Class 2/non-SELV 线缆。
反向馈电 1:旁路时开启反向馈电保护
反向馈电 2:输入时开启反向馈电保护。
EPO 信号
注: 这些信号线均为 Class 2/SELV 线缆。
维修旁路断路器 (MBB) 信号
注: 这些信号线均为 Class 2/SELV 线缆。
注: 要使用 non-Class 2/non-SELV 信号线,可将维修旁路断路器
MBB 连接到 J14。
电池信号
| 注意 |
|---|
|
小心设备损坏
电池断路器接点驱动电路
J3、J4-1 和 J4-2 可为欠压脱扣线圈或分路脱扣线圈提供最大
+24 VDC 250 mA 的电流。如果超过此值,可能会损坏
UPS。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
注: 这些信号线均为 Class 2/SELV 线缆。
输入接点信号
注: 这些信号线均为 Class 2/SELV 线缆。
输出继电器信号
注: 这些信号线均为 Class 2/SELV 线缆。