990-6287B-037

在正常模式下启动单机 UPS

注: UPS 启动时会使用已存储的设置。
  1. 检查所有断路器是否均处于 OFF(断开)位置。
  2. 将静态开关输入断路器 (SSIB) 拨到 ON(闭合)位置。

    显示屏将亮起并显示主屏幕。

  3. 将设备输出断路器 (UOB) 拨到 ON(闭合)位置。

    等待约 30 秒时间,直到旁路 LED 指示灯变黄。UPS 将在静态旁路模式下启动。

  4. 将设备输入断路器 (UIB) 拨到 ON(闭合)位置。

    整流器将启动。在整流器准备就绪时,逆变器会启动并与旁路同步。

    用户界面上的 LED 显示情况如下图所示:

  5. 等待约 20 秒时间,直到逆变器 LED 绿灯常亮时,UPS 将自动从静态旁路模式切换至正常模式。

    用户界面上的 LED 显示情况如下图所示:

    注: 电池 LED 将闪烁。
    注: 如果禁用自启动,逆变器和旁路不会自动重启。在显示屏的主屏幕上,选择控制 > 逆变器开/关 > 打开单机逆变器
  6. 将电池断路器 (BB) 拨到 ON(闭合)位置。

    用户界面上的 LED 显示情况如下图所示:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?