990-6287B-017

Avvio di un singolo UPS in modalità normale

NOTA: All'avvio dell'UPS, verranno utilizzate le impostazioni memorizzate.
  1. Verificare che tutti gli interruttori si trovino in posizione di spegnimento (aperto).
  2. Portare l'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB) in posizione di accensione (chiuso).

    Il display si accende e viene visualizzata la schermata principale.

  3. Portare l'interruttore di uscita unità (UOB) in posizione di accensione (chiuso).

    Attendere circa 30 secondi fino a quando il LED di bypass diventa giallo fisso. L'UPS si avvia in modalità bypass statico.

  4. Portare l'interruttore di ingresso unità (UIB) in posizione di accensione (chiuso).

    Il raddrizzatore esegue la rampa d'avvio. Quando il raddrizzatore è pronto, l'inverter viene avviato e sincronizzato con il bypass.

    I LED sull'interfaccia utente sono visualizzati come mostrato di seguito:

  5. Attendere circa 20 secondi fino a quando il LED dell'inverter diventa di colore verde fisso e l'UPS effettua automaticamente il trasferimento dalla modalità bypass statico a quella normale.

    I LED sull'interfaccia utente sono visualizzati come mostrato di seguito:

    NOTA: Il LED BATTERIA lampeggia.
    NOTA: Se l'avvio automatico è disabilitato, inverter e bypass non vengono riavviati automaticamente. Nella schermata principale del display, selezionare Controllo > Inverter ON/OFF > Accendi INV singolo.
  6. Portare l'interruttore delle batterie (BB) in posizione di accensione (chiuso).

    I LED sull'interfaccia utente sono visualizzati come mostrato di seguito:

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.