990-6287A-005

Starten einer einzelnen USV im Normalbetrieb

HINWEIS: Beim Starten der USV werden die gespeicherten Einstellungen verwendet.
  1. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Stromunterbrecher/Sicherungen in der Position OFF (AUS) befinden.
  2. Drehen Sie den Eingangsschalter für statischen Bypass (SSIB) in die Position EIN (geschlossen).

    Die Anzeige wird eingeschaltet und der Startbildschirm wird angezeigt.

  3. Drehen Sie den Ausgangsschalter (UOB) in die Position EIN (geschlossen).

    Warten Sie ca. 30 Sekunden, bis die Bypass-LED stetig gelb leuchtet. Die USV wird im statischen Bypass-Betrieb gestartet.

  4. Drehen Sie den Eingangsschalter (UIB) in die Position EIN (geschlossen).

    Der Gleichrichter wird hochgefahren. Wenn der Gleichrichter bereit ist, wird der Wechselrichter hochgefahren und mit dem Bypass synchronisiert.

    Auf der Benutzeroberfläche leuchten die folgenden LEDs:

  5. Warten Sie ca. 20 Sekunden, bis die Wechselrichter-LED stetig grün leuchtet und die USV automatisch aus dem statischen Bypass-Modus in den Normalbetrieb wechselt.

    Auf der Benutzeroberfläche leuchten die folgenden LEDs:

    HINWEIS: Die Batterie-LED blinkt.
  6. Drehen Sie den/die Batterieschalter (BB) in die Position EIN (geschlossen).

    Auf der Benutzeroberfläche leuchten die folgenden LEDs:

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.