990-6287B-012

Démarrage d'une ASI unitaire en mode normal

NOTE: Lorsque l'ASI démarre, tous les réglages enregistrés sont utilisés.
  1. Vérifiez que tous les interrupteurs sont ouverts (position OFF).
  2. Fermez (position ON) l'interrupteur d'entrée du commutateur statique SSIB.

    L'affichage s'allume et l'écran d'accueil s'affiche.

  3. Fermez (position ON) l'interrupteur de sortie de l'unité UOB.

    Attendez environ 30 secondes jusqu'à ce que les LED jaunes du bypass s'allument. L'ASI démarre en mode bypass statique.

  4. Fermez (position ON) l'interrupteur d'entrée de l'unité UIB.

    Le redresseur accélère. Lorsque le redresseur est prêt, l'onduleur démarre et se synchronise avec le bypass.

    Les LED s'affichent comme suit dans l'interface utilisateur :

  5. Patientez environ 20 secondes jusqu'à ce que la LED verte de l'onduleur soit allumée de manière continue, l'ASI passe automatiquement du mode bypass statique au mode normal.

    Les LED s'affichent comme suit dans l'interface utilisateur :

    NOTE: La LED DE BATTERIE clignote.
    NOTE: Si le démarrage automatique est désactivé, l'onduleur et le bypass ne redémarreront pas automatiquement. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Gestion > Marche/Arrêt Onduleur > Act. un seul ondul..
  6. Fermez (position ON) le(s) disjoncteur(s) batterie BB.

    Les LED s'affichent comme suit dans l'interface utilisateur :

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.