990-6287A-037

并机系统从维修旁路模式转换到正常模式

  1. 检查确认:
    1. 设备输入断路器 UIB、静态开关输入断路器 SSIB、设备输出断路器 UOB 等全部 UPS 断路器和系统隔离断路器 SIB 均处于 OFF(断开)位置。
    2. 电池断路器 (BB) 处于 OFF(断开)位置。
  2. 将所有 UPS 的系统隔离断路器 SIB 和设备输出断路器 UOB 拨到 ON(闭合)位置。
  3. 将所有 UPS 的静态开关输入断路器 SSIB 拨到 ON(闭合)位置。

    等待约 60 秒时间,直到旁路 LED 黄灯常亮。

  4. 将维修旁路断路器 (MBB) 拨到 OFF(断开)位置。
  5. 将所有 UPS 的设备输入断路器 UIB 拨到 ON(闭合)位置。

    逆变器 LED 绿灯常亮时,并机系统将自动从静态旁路模式切换至正常模式。

  6. 将所有 UPS 的电池断路器拨到 ON(闭合)位置。

    用户界面上的 LED 显示情况如下图所示:

    并机系统现在处于正常模式。

本页的QR代码

这有帮助吗?