990-6287B-006

Transferir un SAI unitario del modo normal al modo en derivación estática

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Control > Inversor ON/OFF > Desact. inv. simple .

    El SAI pasa del modo normal al modo en derivación estática sin interrupciones en la carga.

    Los LED de la interfaz de usuario aparecen como se muestra a continuación:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?