990-6139E-017

Interfacce di comunicazione

  1. Porte parallele

  2. CAN_R: Resistore di terminazione CAN

  3. Contatti puliti

  4. Porta USB

  5. EPO

  6. Slot per pulsante avviamento a freddo opzionale

  7. Scheda di gestione della rete (NMC)

  8. Porta del bus di sincronizzazione del carico

  9. RS485

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.