990-6139E-017

Conformità

Sicurezza

IEC 62040-1: 2017, Edizione 2.0, Gruppi di continuità (UPS) - Parte 1: Requisiti di sicurezza

IEC 62040-1: 2008-6 Sistemi statici di continuità (UPS) prima edizione - Parte 1: Prescrizioni generali e di sicurezza per UPS

IEC 62040-1:2013-01, prima edizione emendamento 1

CEM/EMI/RFI

IEC 62040-2:2016, Edizione 3.0, Gruppi di continuità (UPS) – Parte 2: Requisiti di compatibilità elettromagnetica (CEM)

IEC 62040-2:2005-10, Sistemi statici di continuità (UPS) seconda edizione - Parte 2: Requisiti di compatibilità elettromagnetica (CEM)

Prestazioni

IEC 62040-3: 2011-03 Sistemi statici di continuità (UPS) seconda edizione - Parte 3: Metodi di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova

Marchi

CE, RCM, EAC, WEEE, UKCA

Trasporto

ISTA 2B

Livello di inquinamento

2

Categoria di sovratensione

III

Sistema di messa a terra

TN, TT o IT

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.