990-6139E-017

Rimozione dell'UPS dal pallet

  1. Spostare l'UPS fino all'area di installazione finale servendosi di un elevatore a forca.
  2. Rimuovere il materiale di imballaggio e la rampa dall'UPS.
  3. Svitare i bulloni e rimuovere le staffe di imballaggio. Conservare i bulloni per la rampa e smaltire le staffe di imballaggio.
  4. Posizionare la rampa sulla parte posteriore e assicurarla al pallet con i bulloni rimossi dalla staffa di imballaggio.
  5. Far scivolare l'UPS giù dal pallet.
  6. Spostare l'UPS fino a raggiungere la posizione finale e utilizzare un cacciavite per abbassare i piedini di livellamento. Assicurarsi che l'UPS sia messo in piano.
  7. Bloccare le ruote.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.