990-6139E-017

Collegamento dei cavi di alimentazione

  1. Assicurarsi che tutti i sezionatori si trovino sulla posizione OFF (aperto).
  2. Rimuovere le due piastre indicate.

    Vista posteriore UPS 120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V

    Vista posteriore UPS 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V

  3. Nei sistemi a doppia rete di alimentazione, rimuovere le tre sbarre per la rete di alimentazione singola.

    Vista posteriore UPS 120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V

    Vista posteriore UPS 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V

  4. Solo nei sistemi TN-C, ruotare la sbarra ponticello per creare un collegamento tra la sbarra PE e la sbarra del neutro.

    Vista posteriore UPS 120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V

    Vista posteriore UPS 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V

  5. Far passare i cavi di alimentazione attraverso la parte inferiore dell'UPS.
  6. Collegare il cavo PE al connettore PE.

    Vista posteriore UPS 120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V

    Vista posteriore UPS 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V

  7. Collegare i cavi di ingresso, uscita e bypass (se applicabile).
  8. Collegare i cavi delle batterie.
  9. Fissare i cavi nel serracavo nella parte inferiore dell'UPS.
  10. Reinstallare le due piastre.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.