990-6139E-017

Bulloni e capicorda cavi consigliati

Dimensione dei cavi (mm²) Dimensioni dei bulloni Tipo di capocorda cavo
50 M8 KST TLK50-8
70 M10 KST TLK70-10
95 M10 KST TLK95–10
120 M10 KST TLK120–10
150 M10 KST TLK150–10
NOTA: Se il tipo di capocorda consigliato non è disponibile, utilizzare al suo posto un capocorda M8/M10 locale.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.