990-6139E-017

Fare passare i cavi di segnale in un UPS 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V

  1. Rimuovere la piastra superiore.
  2. Rimuovere la piastra di fronte alla piastra isolante.

    Vista posteriore dell'UPS

  3. Far passare i cavi di segnale attraverso la piastra della spazzola posteriore e attraverso il canale per i cavi fino all'interfaccia di comunicazione sulla parte anteriore dell'UPS.
  4. Montare nuovamente la piastra superiore.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.