990-5992F-012

Présentation d'un système en parallèle redondant 1+1 avec bloc de batteries commun

MIB Disjoncteur d'entrée secteur
BIB Disjoncteur d'entrée bypass
UIB Interrupteur d'entrée de l'unité
SSIB Interrupteur d'entrée statique
UOB Interrupteur de sortie de l'unité
Ext. UOB Disjoncteur de sortie de l'unité
MBB Interrupteur de bypass de maintenance
Ext. MBB Disjoncteur du bypass de maintenance externe
BB1 Disjoncteur batterie 1
BB2 Disjoncteur batterie 2
NOTE: Les blocs de batteries standard ne sont pas pris en charge dans les systèmes avec des batteries internes.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.