990-5992F-012

Présentation d'un système en parallèle

MIB Disjoncteur d'entrée secteur
BIB Disjoncteur d'entrée bypass
UIB Interrupteur d'entrée de l'unité
SSIB Interrupteur d'entrée statique
UOB Interrupteur de sortie de l'unité
Ext. UOB Disjoncteur de sortie de l'unité
MBB Interrupteur de bypass de maintenance
Ext. MBB Disjoncteur du bypass de maintenance externe
SIB Disjoncteur d'isolation du système
BB Disjoncteur batterie
NOTE: Dans les systèmes parallèles avec un disjoncteur du bypass de maintenance externe Ext. MBB, les disjoncteurs du bypass de maintenance MBB doivent être cadenassés en position ouverte (OFF).

ASI avec batteries externes

L'impédance des circuits de bypass doit être contrôlée dans un système d'ASI parallèle. Lors du fonctionnement en mode bypass, la répartition des courants parallèle est déterminée par l'impédance totale du circuit de bypass composé des câbles, du dispositif de commutation, de l'interrupteur de bypass statique et de la formation de câble.

AVIS
Risk of equipment damage
To ensure correct load sharing in bypass operation in a parallel system, the following recommendations apply:
  • The bypass cables must be the same length for all UPSs.
  • The output cables must be the same length for all UPSs.
  • The input cables must be the same length for all UPSs in a single mains system.
  • Cable formation recommendations must be followed.
  • The reactance of busbar layout in the bypass/input and output switchgear must be the same for all UPSs.
If the above recommendations are not followed the result can be uneven load sharing in bypass and overload of individual UPSs.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.