990-5992F-012

Préparation du système pour la mise à la terre TNC

NOTE: Cette procédure ne s'applique qu'aux systèmes de mise à la terre TNC.
  1. Faites pivoter le jeu de barres de la position d'origine (a) à la position (b) pour créer une connexion entre le jeu de barres PE et le jeu de barres de neutre.

    ASI 60-80 kVA 400 V

    ASI 100 kVA 400 V/50 kVA 208 V

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.