990-5992F-012

Raccordement des câbles de signal dans des systèmes parallèles

  1. Raccordez les câbles parallèles facultatifs entre toutes les ASI du système parallèle.
    NOTE: Consultez la section Interfaces de communication pour connaître l'emplacement des ports parallèles.
  2. Vérifiez le réglage de la CAN_R (pour connaître l'emplacement de la CAN_R, consultez Interfaces de communication).
    • Pour les systèmes parallèles avec 4 ASI parallèles ou moins, la CAN_R pour toutes les ASI doit être en position MARCHE.
    • Pour les systèmes parallèles avec 5 ASI parallèles ou plus, la CAN_R pour toutes les ASI doit être en position ARRÊT.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.