990-5992F-012

Interfaces de communication

Vue arrière de l'ASI

  1. RS485

  2. USB

  3. Contacts secs

  4. CAN_R : Résistance de terminaison CAN

  5. Ports parallèles

  6. Port de synchronisation du bus de charge

  7. EPO

  8. Bouton de démarrage à froid (facultatif)

  9. Carte de gestion réseau (NMC, Network Management Card)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.