병렬 시스템 개요
MIB | 주 전원 입력 차단기 |
BIB | 바이패스 입력 차단기 |
UIB | UPS 입력 스위치 |
SSIB | 스태틱 스위치 입력 스위치 |
UOB | UPS 출력 스위치 |
외부 UOB | 외부 장치 출력 차단기 |
MBB | 유지보수 바이패스 스위치 |
외부 MBB | 외부 유지보수 바이패스 차단기 |
SIB | 시스템 격리 차단기 |
BB | 배터리 차단기 |
바이패스 경로의 임피던스는 병렬 UPS 시스템에서 제어해야 합니다. 바이패스 모드로 작동할 때 병렬 부하 공유는 케이블, 개폐 장치, 스태틱 스위치, 케이블형 배열로 구성된 바이패스 경로의 총 임피던스에 따라 결정됩니다.
주의 사항 |
---|
장비 손상 위험
병렬 시스템의 바이패스
작동에서 정확한 부하
공유가 이루어지도록
하려면 다음 권장 사항이
적용되어야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|