990-5995E-016

Petunjuk Keselamatan Penting — SIMPAN PETUNJUK INI

Baca petunjuk ini dengan cermat dan kenali perangkat hingga benar-benar dikuasai sebelum melakukan instalasi, pengoperasian, perbaikan, atau pemeliharaan terhadap perangkat. Pesan-pesan keselamatan berikut tercantum pada perangkat atau di dalam panduan ini sebagai bentuk peringatan akan bahaya potensial atau sebagai informasi yang harus diperhatikan karena memperjelas maupun meringkas suatu prosedur.

Penambahan simbol ini pada pesan keselamatan “Bahaya” atau “Peringatan” menunjukkan adanya bahaya kelistrikan yang dapat mengakibatkan cedera diri jika setiap petunjuknya tidak dipatuhi.

Ini adalah simbol peringatan keselamatan. Simbol ini digunakan untuk memperingatkan Anda akan potensi bahaya cedera diri. Ikuti semua pesan keselamatan untuk menghindari cedera atau kematian.

BAHAYA
BAHAYA menunjukkan situasi berbahaya yang jika tidak dihindari akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
PERINGATAN
PERINGATAN menunjukkan situasi berbahaya yang jika tidak dihindari dapat menyebabkan kematian atau cedera serius.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius, atau kerusakan alat.
PERHATIAN
PERHATIAN menunjukkan situasi berbahaya yang jika tidak dihindari dapat menyebabkan cedera ringan atau sedang.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan alat.
PEMBERITAHUAN
PEMBERITAHUAN digunakan untuk mengarahkan tindakan-tindakan yang tidak berkaitan dengan cedera fisik. Simbol peringatan keselamatan tidak boleh digunakan untuk jenis pesan keselamatan ini.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.

Harap Perhatikan

Peralatan kelistrikan hanya boleh diinstalasi, dioperasikan, diperbaiki, dan dipelihara oleh petugas ahli. Schneider Electric tidak bertanggungjawab atas setiap konsekuensi yang timbul di luar pemakaian material ini.

Petugas ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam rancang bangun, instalasi, dan pengoperasian peralatan listrik dan telah menerima pelatihan keselamatan untuk mengenali dan menghindari bahaya yang ditimbulkan.

Per IEC 62040-1: "Sistem daya bebas putus (Uninterruptible Power System/UPS) -- Bagian 1: Persyaratan Keselamatan,"peralatan ini, termasuk akses baterai, harus diperiksa, dipasang, dan dipelihara oleh personel yang terampil.

Personel dengan keterampilan yang sesuai merupakan personel yang memiliki pendidikan dan pengalaman yang relevan untuk memungkinkannya memahami risiko dan menghindari bahaya yang bisa ditimbulkan oleh peralatan (lihat IEC 62040-1, bagian 3.102).

Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.