990-5995E-016

Mengonfigurasi Pengaturan Keluaran

PEMBERITAHUAN
risiko kerusakan peralatan
Hanya petugasl terlatih yang telah mengikuti pelatihan yang diwajibkan yang boleh melakukan modifikasi pada parameter sistem UPS.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
  1. Dari layar beranda tampilan, pilih Pengaturan > Pengaturan lanjutan > Pengaturan keluaran.
  2. Atur Frekuensi keluaran (Hz). Pilih antara 50 dan 60 Hz.
  3. Atur Tegangan keluaran (V). Pilih antara 200, 208, 220, 380, 400, dan 415 V.
  4. Mengatur kompensasi tegangan keluaran (%). Pilih nilai antara -5 dan 5.
  5. Klik Simpan pengaturan.
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.