990-5995E-016

Menyalakan dan Menambahkan UPS ke Sistem Paralel yang Berjalan

Gunakan prosedur ini untuk menyalakan UPS dan menambahkannya ke sistem paralel yang berjalan.

PENTING: Sebelum UPS dapat ditambahkan ke sistem paralel, sistem paralel harus dikonfigurasi oleh Schneider Electric.

BAHAYA
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Pastikan Ext. UOB, MIB, dan BIB untuk UPS dalam posisi OFF (terbuka) sebelum menghubungkan kabel daya ke UPS.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
  1. Pada UPS baru, periksa:
    1. Semua perangkat pemutus UPS (UIB, SSIB, dan UOB) dan Ext. UOB dalam posisi OFF (terbuka).
    2. BB berada dalam posisi OFF (terbuka).
  2. Putar Ext. UOB UPS ke posisi ON (tertutup).
  3. Putar MIB dan BIB UPS ke posisi ON (tertutup).
  4. Putar UIB, SSIB, dan UOB UPS ke posisi ON (tertutup).

    Ketika LED inverter menyala hijau stabil, maka UPS telah bergabung dengan sistem paralel yang sedang berjalan.

    LED pada antarmuka pengguna menunjukkan sebagai berikut:

  5. Putar BB UPS ke posisi ON (tertutup).
  6. Pastikan pembagian beban sudah benar di antara unit UPS paralel.
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.