990-5995E-016

Mengisolasi UPS Tunggal dari Sistem Paralel

Gunakan prosedur ini untuk mematikan satu UPS dalam sistem paralel yang berjalan.

CATATAN: Sebelum memulai prosedur ini, pastikan unit UPS lainnya dapat memasok beban.
  1. Putar SSIB UPS ke posisi OFF (terbuka).
  2. Dari layar depan pada tampilan, pilih Kontrol > Inverter OFF > Tunggal OFF.
  3. Putar BB UPS ke posisi OFF (terbuka).
  4. Putar MIB UPS ke posisi OFF (terbuka).
  5. Putar BIB UPS ke posisi OFF (terbuka).
  6. Putar Ext. UOB UPS ke posisi OFF (terbuka).
BAHAYA
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
  • Tunggu minimal 5 menit sebelum melepas penutup UPS setelah tampilan dimatikan agar kapasitor dapat kosong sepenuhnya.
  • Selalu ukur tegangan berbahaya pada semua terminal sebelum mengoperasikan UPS.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.