990-5995E-016

LED Status pada Antarmuka Komunikasi

Tampak Depan UPS 60-80 kVA 400 V untuk Baterai Internal

Tampak Belakang UPS 60-100 kVA 400 V/50 kVA 208 V untuk Baterai Eksternal

Tampak Depan UPS 120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V untuk Baterai Eksternal

Tampak Depan UPS 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V untuk Baterai Eksternal

LED Menyatakan Deskripsi
A. Tidak normal Merah stabil Ada alarm kritis
Mati Tidak ada alarm kritis
B. Alarm Kuning stabil Ada alarm peringatan
Mati Tidak ada alarm peringatan
C. Normal Hijau stabil Kondisi normal
Berkedip hijau Pengujian mandiri sedang berlangsung/UPS adalah master paralel
Mati UPS mati
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.