990-5995E-016

Lokasi Pemutus dan Sakelar

UPS 60-100 kVA 400 V/50 kVA 208 V untuk Baterai Eksternal

 

UPS 120-160 kVA 400 V/60–80 kVA 208 V untuk Baterai Eksternal

UPS 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V untuk Baterai Eksternal

Tampak Depan UPS 60 kVA 400 V untuk Baterai Internal

Tampak Depan UPS 80 kVA 400 V untuk Baterai Internal

Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.