990-5995E-016

Mengalihkan Sistem Paralel dari Mode Bypass Pemeliharaan ke Mode Normal

  1. Periksa:
    1. Semua perangkat pemutusan hulu (MIB, BIB, dan SIB) dalam posisi OFF (terbuka).
    2. Semua perangkat pemutus UPS (UIB, SSIB, dan UOB) dan Ext. UOB dalam posisi ON (tertutup).
    3. BB berada dalam posisi OFF (terbuka).
  2. Putar SIB dan UOB semua UPS ke posisi ON (tertutup).
  3. Putar BIB dan SSIB semua UPS ke posisi ON (tertutup).

    Tunggu kira-kira 20 detik hingga LED bypass berubah kuning.

  4. Putar Ext. MBB ke posisi OFF (terbuka).
  5. Putar MIB dan UIB semua UPS ke posisi ON (tertutup).

    Ketika LED inverter menyala hijau stabil, sistem paralel otomatis berpindah dari bypass statis ke mode normal.

  6. Putar BB semua UPS ke posisi ON (tertutup).

    LED pada antarmuka pengguna menunjukkan sebagai berikut:

    Sistem paralel kini dalam mode normal.

Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.