990-5995E-016

Kompatibilitas Elektromagnetik

PEMBERITAHUAN
Risiko gangguan elektromagnetik
Produk ini merupakan produk Kategori C3 menurut IEC 62040-2. Produk ini merupakan produk untuk aplikasi komersial dan industri di lingkungan sekunder - batasan instalasi atau tindakan tambahan mungkin diperlukan untuk mencegah gangguan. Lingkungan sekunder meliputi semua lokasi perdagangan, industri ringan, dan kawasan industri selain kawasan tempat tinggal, perdagangan, dan industri ringan yang terhubung langsung tanpa transformator kelas sedang ke pemasok induk publik tegangan rendah. Instalasi dan pengabelan harus mengikuti aturan kompatibilitas elektromagnetik, misalnya:
  • segregasi kabel,
  • penggunaan kabel berselubung atau kabel khusus saat memungkinkan,
  • penggunaan penampang dan penopang kabel metalik yang diarde.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.