990-91580D-034

Üründe Kullanılan Semboller

Topraklama/toprak sembolüdür.

Koruyucu topraklama/ekipman topraklama iletkeni sembolüdür.

Doğru akım sembolüdür. DC olarak da adlandırılır.

Alternatif akım sembolüdür. AC olarak da adlandırılır.

Pozitif kutupluluk sembolüdür. Doğru akım üreten veya birlikte kullanılan ekipmanın pozitif terminal(ler)ini tanımlamak için kullanılır.

Negatif kutupluluk sembolüdür. Doğru akım üreten veya birlikte kullanılan ekipmanın negatif terminal(ler)ini tanımlamak için kullanılır.

Akü sembolüdür.

Statik anahtar sembolüdür. Hareketli parçaların varlığı olmadan sırasıyla yüke bağlamak veya yükten ayırmak için tasarlanmış anahtarları belirtmek için kullanılır.

AC/DC dönüştürücü (doğrultucu) sembolüdür. Bir AC/DC dönüştürücü (doğrultucu) tanımlamak ve fişli cihazlar olması durumunda ilgili prizleri tanımlamak için kullanılır.

DC/AC dönüştürücü (inverter) sembolüdür. Bir DC/AC dönüştürücü (invertör) tanımlamak ve fişli cihazlar olması durumunda ilgili prizleri tanımlamak için kullanılır.

Giriş sembolüdür. Girişler ve çıkışlar arasında ayrım yapılması gerektiğinde bir giriş terminalini tanımlamak için kullanılır.

Çıkış sembolüdür. Girişler ve çıkışlar arasında ayrım yapılması gerektiğinde bir giriş terminalini tanımlamak için kullanılır.

Şalter ayırıcı sembolüdür. Anahtar şeklinde bağlantı kesme cihazını tanımlamak için kullanılır.

Devre kesici sembolüdür. Ekipmanı kısa devre veya ağır yük akımından koruyan devre kesici şeklindeki bağlantı kesme cihazını tanımlamak için kullanılır. Akım maksimum sınırını geçtiğinde devreleri açar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?