990-91580E-034

Konfigürasyon Seçenekleri

  • Kompakt tasarım, yüksek yoğunluklu teknoloji ve modüler mimari

  • Herhangi bir çalışma modunda güç modülünün değiştirilmesi (Live Swap)*

  • Tek veya çift şebeke

  • Varsayılan üst kablo girişi. Alt giriş kabini veya derinlik adaptörü takılıyken alt kablo girişi mevcuttur.

  • ECO Modu

  • EcoStruxure IT uyumlu

  • Yedek haberleşme kontrolörü

  • Yedek ağ yönetim kartı

  • Jeneratör uyumlu

  • Güç modülü esnek düşürme

  • Güç artırımı için paralel sistemde 4 + 0 UPS'e kadar

  • Yedekleme için paralel sistemde 3 + 1 UPS'e kadar

  • Lityum akü uyumluluğu

  • Paralel sistemde ortak akü

  • Dokunmatik LCD

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.