990-91580E-034

Haberleşme ve Yönetme

Yerel alan ağı 1 Gbps - Varsayılan olarak 1 bağlantı noktası
Modbus Modbus (SCADA)
Çıkış Röleleri 5 x SELV yapılandırılabilir
Giriş kontakları 4 x SELV yapılandırılabilir
Standart kontrol paneli 7 inç dokunmatik ekran
Sesli alarm Evet
Acil Durum Güç Kapatma (EPO) Seçenekler:
  • 24 VDC harici besleme ile normalde kapalı (NC)

  • 24 VDC harici besleme ile normalde açık (NA)

  • Normalde Kapalı (NK)/Normalde Açık (NA)

  • Normalde Açık (NA)

  • Normalde Kapalı (NK)

Harici ana şalter Yalnızca bir dahili anahtarlı UPS için:
UIB
UOB
SSIB
Harici. MBB
SIB
BB
Dört Dahili Anahtarlı UPS için:
Harici MBB
SIB
BB
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.