990-91580E-034

Yük Güç Faktöründen Dolayı Güç Düşürme

Güç düşüşü olmadan 0,7 leading - 0,7 lagging.

UPS güçleri UPS çıkışı
Lagging Leading
PF = 1 PF = 0.7 PF = 0.8 PF = 0.9 PF = 0.9 PF = 0.8 PF = 0.7
100 kVA / kW

100kVA/70 kW

100kVA/80 kW

100kVA/90 kW

100kVA/90 kW

100kVA/80 kW

100kVA/70 kW

150 kVA / kW

150 kVA/105 kW

150kVA/120 kW

150kVA/135 kW

150kVA/135 kW

150kVA/120 kW

150 kVA/105 kW

200 kVA/kW

200 kVA/140 kW

200 kVA/160 kW

200 kVA/180 kW

200 kVA/180 kW

200 kVA/160 kW

200 kVA/140 kW

250 kVA/kW

250 kVA/175 kW

250 kVA/200 kW

250 kVA/225 kW

250 kVA/225 kW

250 kVA/200 kW

250 kVA/175 kW

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.