990-91580E-034

Konfigüre Edilebilir Giriş Kontakları ve Çıkış Röleleri

Giriş Kontakları

Dört giriş kontağı mevcuttur ve ekran üzerinden verilen bir olayı gösterecek şekilde konfigüre edilebilir.

Giriş kontakları 24 VDC 10 mA'yı destekler. Bağlanan tüm devreler aynı 0 V referansına sahip olmalıdır.

Ad Açıklama 640-02383 panosunun konumu
IN _1 (giriş kontağı 1) Konfigüre edilebilir giriş kontağı Terminal J3009, 1-2
IN _2 (giriş kontağı 2) Terminal J3009, 3-4
IN _3 (giriş kontağı 3) Terminal J3009, 5-6
IN _4 (giriş kontağı 4) Terminal J3009, 7-8

Çıkış Röleleri

Beş giriş kontağı mevcuttur ve ekran üzerinden bir veya daha fazla olayı etkinleştirmek için konfigüre edilebilir.

24 VAC/VDC 1 A çıkış röleleri tarafından desteklenir. Tüm harici devrelerde, maksimum 1 A hızlı tip sigorta kullanılmalıdır.

Ad Açıklama 640-02383 panosunun konumu
OUT _1 (çıkış rölesi 1) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi Terminal J3001, 1 (Comm), 9 (NO), 2 (NC)
OUT _2 (çıkış rölesi 2) Terminal J3001, 10 (Comm), 3 (NO), 11 (NC)
OUT _3 (çıkış rölesi 3) Terminal J3001, 4 (Comm), 12 (NO), 5 (NC)
OUT _4 (çıkış rölesi 4) Terminal J3001, 13 (Comm), 6 (NO), 14 (NC)
OUT _5 (çıkış rölesi 5) Terminal J3001, 7 (Comm), 15 (NO), 8 (NC)
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.