990-91580E-034

Uyum

Güvenlik IEC 62040-1: 2017, Baskı 2.0, Kesintisiz güç sistemleri (UPS) - Bölüm 1: Güvenlik gereksinimleri
EMC IEC 62040-2: 2016, Baskı 3.0, Kesintisiz güç sistemleri (UPS) - Bölüm 2: Elektromanyetik uyumluluk (EMC) gereksinimleri.
IEC 62040-2: 2005-10, Baskı 2.0, Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - Bölüm 2: Elektromanyetik uyumluluk (EMC) gereksinimleri
Performans IEC 62040-3: 2021-03, Baskı 3.0, Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - Bölüm 3: Performans ve test gereksinimlerini belirtme yöntemi
Nakliye IEC TR 60721-4-2: 2001 Seviye 2M2
Kirlilik derecesi 2
Aşırı gerilim kategorisi III
Topraklama sistemi

TN-S, TN-C, TN-C-S, TT

Koruma sınıfı I
Ark parlaması güvenliği IEC TR 61641: 2014 Baskı 3.0
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.