990-91580E-034

Ortam

  Çalışma Depolama
Sıcaklık 40 °C üzerinde yük düşürme ile 0 °C ila 50 °C* -25 °C ila 55 °C
Bağıl nem % 0-95 yoğunlaşmayan % 0-95 yoğunlaşmayan
Rakım 0-3000 m yükseklik arasında çalışmak için tasarlanmıştır.

1000-3000 m arasında basınçlı hava soğutmalı güç düşüşü gerekli:
1000 m'ye kadar: 1,000
1500 m'ye kadar: 0,975
2000 m'ye kadar: 0,950
2500 m'ye kadar: 0,925
3000 m'ye kadar: 0,900
 
İşitilebilir ses*

%70 yükte 68 dB

%100 yükte 74 dB

Koruma sınıfı IP20
Renk Siyah
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.