990-91580E-034

Model Listesi

  • Easy UPS 3 Fazlı Modüler 50 kW, 250 kW 400 V'a ölçeklenebilir, 1 anahtar, harici aküler için (EMUPS50K250QBH)

  • Easy UPS 3 Fazlı Modüler 50 kW, 250 kW 400 V'a ölçeklenebilir, 4 anahtar, harici aküler için (EMUPS50K250PBH)

  • Easy UPS 3 Fazlı Modüler 50 kW, 250 kW 400 V'a ölçeklenebilir, 1 anahtar, harici aküler için, 5x8 devreye alma (EMUPS50K250QBHS)

  • Easy UPS 3 Fazlı Modüler 50 kW, 250 kW 400 V'a ölçeklenebilir, 4 anahtar, harici aküler için, devreye alma 5x8 (EMUPS50K250PBHS)

  • Easy UPS 3-Phase Modular 50 kW, 250 kW 400 V'a yükseltilebilir beyaz, 1 anahtar, harici aküler için (EMUPS50K250PWH)

  • Easy UPS 3-Phase Modular 50 kW, 250 kW 400 V'a yükseltilebilir beyaz, 4 anahtar, harici aküler için (EMUPS50K250QWH)

NOT: 50 kW güç modülleri (EMPM50KH), 50 kW'ın üzerindeki değerler için ayrıca satın alınır.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.