990-93333-037

在带一个内部开关的 UPS 中安装反向馈电套件

危险
小心触电、爆炸或电弧
安装反向馈电套件之前,必须先关闭 UPS 总电源。UPS 必须完全隔离,不连接任何电源。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  1. 打开前门。
  2. 拆下 UPS 的前盖板。丢弃前盖板。
  3. 如有可能,拆下侧面盖板,以方便操作。
  4. 拆下 UPS 的后面板。

    背面视图

  5. 拆下三个输入铜排 (880-74011)。丢弃这些输入铜排。保存好拆下的六个 M8 螺母 (803-8007)。

    左侧视图

  6. 在 UPS 中安装反向馈电断路器组件。
    1. 将反向馈电断路器组件上的三个反向馈电铜排(TME11270、TME11272、TME11273)对准六个铆接螺柱。
      注: 将反向馈电断路器组件放置到位并用螺钉固定。

      背面视图

    2. 将反向馈电断路器组件的侧盖板对准立柱,并用随附的三个 M6 螺钉 (803-0686) 固定。

      右前视图

    3. 使用步骤 5 中拆下的六个 M8 螺母 (803-8007) 固定三个反向馈电铜排。

      右侧视图

  7. 连接信号线 (TME11681)。
    1. 拆下所示的螺钉和反向馈电断路器上的塑料盖。

      正面视图

    2. 拆下信号连接端子的盖板。

      正面视图

    3. 按图所示,将反向馈电断路器内脱扣线圈的信号线连接到 0P02386 上的信号连接端子。 将 J8301-10 连接到 J8310-1。将反向馈电断路器脱扣线圈的线缆连接到 J8310-3 和 J8301-1。
  8. 请注意输入电源线(单市电配置)或旁路电源线(双市电配置)的端子位置。

    背面视图

  9. 重新装回反向馈电断路器的塑料盖。
  10. 使用步骤 2 中拆下的八个 M6 螺钉 (803-8170) 将反向馈电套件的新正面盖板 (TME11303) 安装到 UPS 上。将盖板重新装回到信号连接端子上。
  11. 重新装回 UPS 的侧面板(如果之前拆下)。
  12. 重新装回 UPS 的后面板。

    背面视图

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.